This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4051-N:LM4051AIM3-ADJ 模拟

Guru**** 2513685 points
Other Parts Discussed in Thread: REF2033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068332/lm4051-n-lm4051aim3-adj-simulation

部件号:LM4051-N
“线程:REF2033”中讨论的其它部件

大家好,团队  

我正在寻找运算放大器的参考电压为1.65V。

我使用 LM4051AIM3-ADJ 进行了模拟,但当负载电流发生变化时,VREF 电压变化也会发生变化。

请看一下。

1.如何通过  LM4051AIM3-ADJ 获得稳定的电压,无论负载电流如何变化。

2.任何其他 IC 焊接,  直接获得固定的1.65V 参考电压。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,艾伦,

    随着 V3信号的变化,VREF 信号将输出电流或吸收电流。 电流方向的突然变化以及 R10系列电阻是导致电压跳转的原因。

    验证方法之一是减少或增加 R10应会影响 VREF 电压变化幅度。

    请在 VREF 引脚上添加电容器 is 模拟,并检查此项以解决现在观察到的问题。

    其他要考虑的参考信息将是 REF2033。 这有2个输出。 用于放大器偏置的1.65V 输出。 3.3V 参考输出可 用作系统中数据转换器的参考。

    谢谢,此致,

    Shridhar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Shridhar,

    非常感谢你的帮助。

    你有 一个 REF2033的 pspice 模型,我没有找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,艾伦,

    REF2033的 PSpice 模型可在 REF2033产品文件夹的“设计工具和仿真”选项卡下找到。

    您可以访问 https://www.ti.com/product/REF2033?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=partmatches#design-tools-simulation 

    谢谢,此致,

    Shridhar。