This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26480:计划将 EN 与 Vin 绑定,我还需要担心8毫秒的延迟吗?

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069899/lm26480-plan-to-tie-en-to-vin-do-i-still-have-to-worry-about-the-8ms-delay

部件号:LM26480

我们是否需要 RC 来确保延迟发生? 我看到另一篇文章,他们建议使用1uF 保护罩,但我认为迹线电阻过高,无法达到8毫秒延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jerome,

    是 的,VIN 必须稳定8毫秒,然后才能将 EN 引脚设置为高。 您可以使用 RC 延迟或某些活动组件来实现延迟。  

    谢谢。

    此致,

    Tomi Koskela