This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS81256EVM-121:输出电压看起来有噪音

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS81256, BQ24075, TPS61027, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069445/tps81256evm-121-output-voltage-looks-noisy

部件号:TPS81256EVM-121
“线程”中讨论的其它部件:TPS81256BQ24075TPS61027TPS61022

您好,

TPS81256-EVM 的输入由 BQ24070X-EVM 提供。 使用电池或 USB 供电时,TPS81256的输出电压为5.0伏(预期)。 TPS81256将驱动激光二极管,因为其性能(低光学噪声)对正常功能或我们的仪器非常重要。 我们对 TPS81256输出上的电噪声感到担忧,该输出显示为直流对数状态(图1)和交流耦合状态(图2)。 您是否有改进 TPS81256输出噪声性能的建议?

图1.

图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,帕特里克,

    这是 TPS81256的固定功能,在 PFM 中运行时不会发出噪音。 如果您希望减小输出波纹的振幅,也许可以尝试增加输出电容器以减小振幅。 如果您想确保波纹频率不会因不同负载而发生变化,则可以使用具有 FPWM 模式的设备。 我正在检查是否有符合您要求的 FPWM 设备。 请与我分享您的输入电压范围,输出电压和输出电流吗? 谢谢你。

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦浩您好,

    感谢您对这一问题的快速关注。 我正在考虑筛选输出以减少波纹。 我们使用 MOSFET 打开/关闭约15mA 的激光。 栅极由来自 CC2640r2 BLE 部件的输入/输出驱动,频率为1.0KHz。 输入电压来自 Bq24075。 电压由单节锂离子电池提供。 这种电压的范围为3.3V 至4.2V。

    也许您可以建议使用合适的过滤器回路或 PTS81256的替代方法。

    谢谢你,

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,帕特里克,

    也许您可以查看 TPS61027或 TPS61022,它们集成了 FPWM 模式,并且无论负载如何,都具有低输出波纹。  

    -文浩