This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54233:低电流操作

Guru**** 2503725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54233, TPS54332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069322/tps54233-low-current-operation

部件号:TPS54233
“线程”中讨论的其它部件: TPS54332

大家好,我目前正在使用18V 电池电源应用中的转换器,该应用需要能够进入 UVLO 状态。 在当前实施中,MCU 将禁用连接到转换器输出的所有组件(3V)。 因此,3V 导轨仅加载约70 µA。 TPS54233是否能够在此类低电流下提供稳定电压? 如何最好地确定这一点?

如果 TPS54233无法承受 如此小的负载: 已考虑使用转换器的启动引脚将其关闭,但这并不理想,因为这会导致较大的滞后或电池的电流消耗过大。 这里是否可以添加一些电路来避免这些问题。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    当 TPS54233检测到峰值电感器电流小于100mA 的切换周期时,TPS54233将进入脉冲跳过模式以降低切换频率和损耗。  高侧驱动器设计为以100%占空比运行, 后备箱至 PH 的电压低至2.1V。  即使在 VOUT = 3V 的100%占空比下,6V 的内部6V 栅极驱动电压调节器也应保持足够的启动电压。

    ECO 模式下的波纹电压通常会高于稳态时的波纹电压,因此,如果输出对交流波纹电压敏感,您需要通过设计来检查,以便在极轻负载下工作时最大限度地减少破裂。

    如果不需要保持3V 输出  以实现最低的断路,则最好禁用 TPS54233并使用它的1μA 关闭,P 通道 MOSFET 可以与 VIN 至 EN 电阻器串联连接, 它的门被拉低以打开并向上拉 EN,它的门被允许在关闭时浮动到 VIN。  这通常会增加一个 N 通道 MOSFET,P 通道 MOSFET 和两个偏置电阻器,但在将 TPS54233置于禁用状态时,可防止 EN 分流器漏电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的快速而出色的回复!

    正如您所提到的,我想使用 n ü 1µA shutdown,但在我最初的问题中,我对 MCU 的要求有点不准确。 我设计的 MCU 由  TPS54233供电,这意味着据我了解,系统在关闭后将无法重新启动。 如果系统能够在蓄电池电压上升到某个阈值以上时重新启动,则更好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我想在这里补充我方面的一些评论:

     TPS54233的输入是什么? 它是电池/适配器吗? TPS54233的最低输入是多少?

    2.由于 TPS54332提供给 MCU,您可以检查 MCU 的工作电压。 正如彼得所说,ECO 模式下的波纹电压通常会高于稳态时的波纹电压,TPS54233的 EVM 将帮助您检查交流波纹。 同样重要的是,当 MCU 关闭所有其他组件时,此处的负载将会瞬时。  当 TPS54233的负载从重负荷变为轻负荷时,输出电压应过冲和下冲。 如果过电压高于 MCU 的绝对工作电压,则会损坏部件。 如果欠压低于 MCU 的工作电压,MCU 将无法正常工作。

    希望这能有所帮助。  

    巴西

    红宝石