This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25800EVM-1:可否将 EVM 上的参数从18V,-5V 修改为+12,-12V?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069608/ucc25800evm-1-may-i-modify-the-parameter-from-18v--5v-to-12--12v-on-the-evm

部件号:UCC25800EVM-1
“线程:TL431”中讨论的其它部件

大家好,团队

我可以将 EVM 上的参数从18V,-5V 修改为+12,-12V 吗?

我尝试修改它。但在无负载条件下,输出电压稳定。

我尝试调整每个通道的输出负载,但无法正常调节。

请告诉我一个建议。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jimmy,

    您能否提供计算出的相应电阻器 R5,R6,R7,R8,R9,R10?

    徐杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰瑞:

    R5=R8=510R

    R7=R10=1K

    R6=R9=5.6K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jimmy,

    您是否调整了 D1的钳位电压?

    徐杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jimmy,

    您是否调整了 D1的钳位电压?

    徐杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰瑞:

    D1是 DNP。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jimmy,

    我认为您需要 用12V 齐纳二极管替换 D1,或者选择合适的电阻器 R2,以使分流调节器正常工作,如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰瑞:

    谢谢,但当+12V 负载不同时。 电路 CAN 稳压器工作正常吗? 谢谢  

    外置12V =0.03A

      -12V=0.01A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果要增加低端 TL431的输出电流,可以将其配置为高端 TL431。