This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51285A:电源正常问题

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069874/tps51285a-power-good-questions

部件号:TPS51285A

大家好,团队  

在 TPS51285的数据表中,电源正常阈值指定 Vpgth=87.5%-90%-92.5%,所有值均小于100%。

当某些情况下高于100%时,过压端是否没有阈值?  

此致,纽约州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,NY,

    它可以指示 OVP 事件。 请参阅数据表 P13。