This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:输入电压骤降

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069001/ucc28070-input-voltage-dip

部件号:UCC28070
“线程”中讨论的其它部件: UCC28019

您好,

 我使用 UCC28070作为2.2kw 的 IPFC。 我的输出设置为380。  问题是 PFC 启动后(达到 vsense÷0.7后),输入电压下降,同时占空比始终达到96%,设备中加热 g。请支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,变量也会发出巨大的声音,因为它不支持  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Variac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,斯坎达,

    感谢您对 UCC28070 PFC 控制器的关注。  

    根据您对输入电压下降,持续96%的占空比以及 Variac 发出响亮的噪音的描述,我怀疑电源开关被命令打开得太多,而高输入电流正在使 Variac 过载。  但是,Variac 的阻抗限制了电流,因此任何 保护装置(保险丝,断路器等)都不工作。  

    恒定高占空比意味  着控制反馈回路有一些中断。  VSENSE 可能在调节以下位置夹紧不当,或者相位电流感应功能不正常。  

    您是否可以提供 PFC 设计的示意图以供审核?  此外,请检查 PCB,以验证所有极化组件(二极管,电容器,CS 变压器 等)的极性是否正确。  并检查电极片与杂散焊球或线控器网络之间是否存在不必要的短路。  即使原理图是正确的,主板也可能有组装错误。

    此致,
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

      我尝试 使用 UCC28019在单级配置(一次只使用一个 MOSFET) PFC 中使用同一电路。 它工作正常,没有任何问题。  当我尝试使用 UCC280070使用交错操作时,仅出现此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,斯坎达,

    感谢您提供功率级示意图。  它很小,有点模糊(不易读取),但我想知道电流感应变压器是否有问题。  我可以看到 CT 绕组上的极性标记,因此我尝试查找它们的数据表。   如果我正确读取了它,T1和 T2部件号是 CS4200,这是正确的吗?  Coilcraft 以1:200的转速率制作零件号为 CS4200V-01L 的 CT。  这是正确的吗?

    从其数据表中,1转主绕组从引脚2连接到引脚3,引脚2上有极性点。  然后,200转次级从引脚1到引脚4,引脚1上有点。  您的示意图显示了引脚1到引脚2之间的主线路。   如果您使用的是 Coilcraft CS4200V-01L,并且主板按照原理图所示连接,则表示您有一个从升压电感器到 ICSA 和 ICSB-(有效为初级接地)的200转绕组(引脚1到引脚4)。

    基本上,这是一条从整流线路正极返回负极的直接路径,一系列具有多种感应和低电阻阻阻阻阻抗。 请检查这种可能的情况。  

    此致,
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉。 忽略以前的邮件。  

     电感器和 Moffet 之间连接了1个转向侧。 控制器端连接200转侧。在单级 PFC 配置中检查极性。 一切都很好。 然后,只有我连接到了交叉 PFC 配置到 uc280070。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,斯坎达,

    由于操作以 UCC28019作为控制器的单相排列工作,而以 UCC28070作为控制器的双相排列工作不工作, 因此连接双相控制的方式必须存在一些问题。  上一个功率级原理图未 显示与 UCC28070控制器的连接。  有多个 PFC GND 网络,CT 负荷电阻器返回的网络名称 与其他 GND 不同。

    仅此原理图上的信息不足,无法帮助调试此问题。  
    请提供整个 PFC 块的完整示意图,最好是在 PDF 文件中提供。  小屏幕截图图片的分辨率不足以正确读取文本。

    此致,

    乌尔里希        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      我不想在社区中分享准确的原理图,因为它违反了公司规范。如果您允许我通过邮件发送,则 lt 会更好。 请分享您的电子邮件详细信息以供进一步讨论。

    我的 ID:skandarama.k@skanray.com。

    我已连接到印刷电路板中的 IC,该 IC 由另一种用于 PFC 的变体使用,而该板的工作正常。 这里是为了测试目的,我通过电线连接了反馈,而门 signals.ground 板不是用于板。 电流反馈采用不同的方式,CT 负荷在控制器针脚附近给出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,IC 的 VCC 被赋予12伏电压。 够了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,斯坎达,

    我将回复您的电子邮件,您可以私下分享原理图。

     UCC28070上 VCC 的最高 UVLO 级别约为9.6V,因此,只要 VCC 的12V 源不低于该阈值,VCC 就不会对 PWM 控制产生任何影响。

    此致,
    乌尔里希