This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:TPS65400未使用的引脚端接

Guru**** 2525550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069266/tps65400-tps65400-unused-pin-termination

部件号:TPS65400

您好专家,

我们希望了解 TPS65400未使用的 SDA 和 SCL 引脚端接方法。
我在数据表和 此线程上找到了解释
根据这些信息,我们可以终止未使用的 SDA 和 SCL 引脚,因为它们保持打开或拉拔。
此外,我认为这项建议的目的是消除 I2C 通信中断的风险。

但是,我们会将其他设备放在相同的 SDA 和 SCL 线路上,当我们不使用 SDA 和 SCL 线路时,这些设备要求我们降低电压。
那么,如果我们不让 TPS65400的 SDA 和 SCL 引脚通电而关机,我们是否可以拔出低电压的 TPS65400引脚?

我在等你的回答。


谢谢,致以诚挚的问候!
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Kuramochi!

    请告诉您  为什么其它设备需要 拉低 SDA 和 SCL。

    舒艾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,舒艾

    如果其他设备不使用 I2C IF,则需要向下拉该设备的数据表。

    无论如何,您能否告诉我 TPS65400的 SCL/SDA 是否能够降低电压?


    此致,
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    抱歉! 事实上,我不理解你的方法。 您是要将低拉电阻器连接到 SDA 和 SCL 端子吗? 或者,您是否要通过软件将 SDA 和 SCL 设为低?

    舒艾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    他们需要将 CLK 和 DAT 线路拉低,因为在 I2C 上连接的另一台设备要求在不使用时将引脚拉低。

    I2C 空闲总线状态为 CLK 和 DAT 高,因此我不知道为什么另一台设备在不使用时需要将其拉低, 除非在使用 I2C 时设备的功能发生了一些变化,这些变化是基于检测到总线的空闲状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,舒艾

    我想问你们两个。
    将低拉电阻器连接到 SDA 和 SCL 端子,或者通过软件将 SDA 和 SCL 设为低电阻都可以接受?

    我在等你的回答。

    谢谢,致以诚挚的问候!
    Shotaro Kosuge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    SDA 和 SCL 的输出为漏极开路。

    (1)如果您的应用程序使用 I2C 存在一段时间,则终端 SDA 和 SCL 必须连接一个上拉电阻器,该电阻器可以发送高逻辑。

    (2)如果 I2C 功能不会在您的主板上随时使用,则连接下拉电阻器不会有问题。

    (3)软件将 SDA 和 SCL 下拉至低逻辑,不使用时不会导致某些错误。

    舒艾