您好专家,
我们希望了解 TPS65400未使用的 SDA 和 SCL 引脚端接方法。
我在数据表和 此线程上找到了解释。
根据这些信息,我们可以终止未使用的 SDA 和 SCL 引脚,因为它们保持打开或拉拔。
此外,我认为这项建议的目的是消除 I2C 通信中断的风险。
但是,我们会将其他设备放在相同的 SDA 和 SCL 线路上,当我们不使用 SDA 和 SCL 线路时,这些设备要求我们降低电压。
那么,如果我们不让 TPS65400的 SDA 和 SCL 引脚通电而关机,我们是否可以拔出低电压的 TPS65400引脚?
我在等你的回答。
谢谢,致以诚挚的问候!
Kazuki Kuramochi