This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压-升压调节器

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882, TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069464/buck-boost-regulator

“线程”中讨论的其它部件:TPS552882TPS63070

我正在寻找可以输入+12V 或+5V 和输出+5V 的稳压器。 我需要尽可能最小的设计区域。 对于2A - 3A 设计,您有哪种类型的解决方案? 我认为我不能使用降压调节器,因为此 +5V 输出 必须具有+\-0.25容差,即我需要输出>4.75V。 我可能可以使用+4.85V,但这会有风险,如果输出 噪音有点大,这可能会使我的系统出现故障。 我可以使用降压-升压调节器来解决此问题吗? 降压升压能否有效地执行+12V 至+5V,并仍能为我提供+5V 至+5V (比如+\\-0.15V)选项? 如果是,您拥有的最小解决方案是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel,您好!

    如果您需要3A 设计,请考虑 TPS552882。

    如果您需要2A 设计,TPS63070将更适合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:

    感谢您的再次光临。  

    您是否有任何东西可以让我获得尽可能最小的整体设计?

    此致

    什穆尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel,您好!

    这话什么意思? 您是否在询问设备库存?