This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:ucc24624

Guru**** 2337390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068844/ucc24624-ucc24624

部件号:UCC24624

您好,

IC UC    C24624正在加热。 获得的门信号不同。 VDS 波形 和漏电流如图所示。 请建议解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sangeetha,

    感谢您对 UCC24624的关注。

    对于 UCC24624的一个通道的窄脉冲输出,通常是由 VSS 引脚发出噪音造成的。 我的建议是:

    1.在 MOSFET 漏极源引脚上添加47ohm+330pF~1000pF。

    2.在 VSS 引脚上添加一个 RC。您可以按照以下标题操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    感谢您的建议。 请核实第号点 2,RC 是放置在 VSS 引脚还是 VD1引脚上?  在给定的图中, 在 VD1放置了一个 RC。 请检查并更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sangeetha,

    很抱歉这个错误。 对于第二项,应在 VD1和 VD2上添加 RC,而不是在 VSS 上添加 RC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    当我通过 MOSFET 漏极连接 RC 以获取 LLC IC 损坏时...原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sangeetha,

    连接 SR 排污-源 RC 是否会导致主 LLC 控制器损坏? 是否会导致其它设备损坏?

    您使用的是哪个控制器? 它是在主侧还是在第二侧?

    您可以尝试首先在 SR MOSFET 上添加较小的 RC,例如,从47ohm+47pF 开始,并逐步增加电容值。

    我想知道 SR 上的一个非常大的 RC 是否会导致主侧短路,然后导致 LLC 控制器的高压耦合并导致故障。

    您能否与我分享包括 LLC 控制器和 SR 电路在内的完整原理图?