This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV713P-Q1:Tida-01604:如何获取 D

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28700-Q1, TIDA-01604, TLV713P-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068691/tlv713p-q1-tida-01604-how-to-get-d

部件号:TLV713P-Q1
《线程》中讨论的其它部件:Tida-01604,UCC28700-Q1

大家好,团队

我帮助客户发送帖子。

Tida-01604如何获得 D? 对于 TPPFC 设计,输入是 V 交流,且输入范围最小值和最大值为 VIN,而输出通常是固定的 Vdc,当我计算所需的输入 L 时,TIDA-01604中有一个公式 D=1-输入/输出, 如何选择输入电压,它是交流电还是直流电?  "

非常感谢你的帮助。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Zhonghui,  

    您所指的占空比进入 UCC28700-Q1,LDO TLV713P-Q1不会因占空比而产生影响。 我正在将此问题重新分配给另一个小组以帮助解决此问题。  

    谢谢,  

    麦克基拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhonghui,

    TIDA-01604设计指南(https://www.ti.com/lit/pdf/tidue54)方程式8中的 D 是指 PFC 增压转换器每个切换周期的瞬时占空比。 如您所述,方程式 D=1-VIN/Vout 中的 Vout 是一个固定值,但方程式中的 Vin 是输入电压的瞬时振幅。  它不是 RMS 值。  随着正弦波的上升和下降,Vin 的值随每个切换周期而变化。  

    方程式12可以重新排列以解决 L 问题,并且似乎与 D 无关。 当然,L 取决于 I纹 波的值,该值由方程式13决定。

    方程式12的原因似乎 与 D 无关,因为这是一个特殊情况,其中 D=0.5。  当 Vin = VOUT /2时,D = 0.5。  方程式12可从方程式10导出,用1/2代替 D,用 Vout/2代替 Vin。   在升压转换器中 ,当 D=0.5时,I纹 波最大。  在 TIDA-01604中,I纹 波的设计目标是高线峰值电流的10%(方程式13)。 请注意,此处的 VIN_max 是峰值振幅,而不是 RMS 值。  

    老实说,我不确定方程式13是否完全正确。  它使用 Pout 最大功率(整个为6.6千瓦),但要计算的 L 是3相中的一相,因此其值 应基于 处理的满功率的1/3。  同样,根2因子对我来说也没有意义。 它会将 VIN_max 转换为有效值,我认为 I纹 波不应基于有效值。 也许我错过了一些东西。  

    但无论如何,  方程式12中使用的最大峰到峰靶值 I纹 波值应足够低,以避免 DCM,直到负载非常轻。  一旦增压 PFC 在 DCM 中开始运行,谐波失真将显著增加。

    (顺便提一下,此 D 与 UCC28700-Q1也无关。)  

    此致,
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,团队

    感谢您提供详细信息。

    它非常有用。

    此致,