This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:NMOS 和 PMOS 在 VCC2和 OUT 之间的正时

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069679/ucc5350-nmos-and-pmos-on-timing-between-vcc2-and-out

部件号:UCC5350

您好,支持团队,

我的客户询问 NMOS 和 PMOS 在 VCC2和 OUT 之间的计时,NMOS 和 PMOS 的计时是否相同?

谢谢,

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,宜家达-桑,

     数据表10.3.3“输出阶段”部分讨论了该电路的操作。 如果这不能回答您的问题,请您详细说明客户的问题吗?  

    此致,

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Don-San,

    感谢您及时回复。

    客户希望澄清 UCC5350的开启行为,因为 UCC5350包括 NMOS 和 PMOS,而其他供应商的大门驱动程序看起来很简单。   

    NMOS 和 PMOS 是否启动了相同的定时开机?

    NMOS 看起来想快速打开,但很快关闭,因为 IC 中没有提升带,PMOS 一直在打开,但 打开速度比 NMOS 慢? 他们的理解是否正确?

    如果他们的理解正确,“接通相位输出电阻是并行组合 ROR || NMOS。”数据表中显示了仅限初始接通相位时的行为,为了保持 MOSFET 高电压,只使用 PMOS。

    谢谢,

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Koji,  

    他们的理解在很大程度上是正确的。 NMOS 和 PMOS 同时打开,并在切换瞬态期间处于活动状态。 PMOS 的开启时间不会超过 NMOS。

    在 电源开关的切换瞬态期间,NMOS 和 PMOS 都打开。 由于栅极驱动器没有充电泵,NMOS 仅在接通阶段打开 ,以支持更高的驱动电流。 一旦栅极电压升高,NMOS 将关闭,仅将 PMOS 作为电源开关的上拉 FET。  

    如果还有其他问题,请告诉我。  

    此致,  

    Andy Robles