This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54341:24V 至5V 输出问题

Guru**** 2811675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54341, TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069035/tps54341-24v-to-5v-output-issues

部件号:TPS54341
“线程: 测试TPS54360”中讨论的其它部件

您好,

 我在设计中使用了两个 TPS54341组件,一个用于24V 至12V 调节,另一个用于24V 至5V 调节。 我已将它们配置为比率启动,并已使用 WEBENCH 进行了模拟,以获得球场补偿组件。 请参阅随附的原理图片段。 另请注意,5V 导轨上的另一个100uF 位于不同的连接器上。

12V 电脑控制器看起来不错,我加载了高达2A 的输出,看起来很稳定。 启动条件看起来不错。

但是,5V 稳压器产生更高的输出电压并增加负载(稳定状态)。 在没有显著负载的情况下,电压大约为5.2V (似乎有点高,但足够接近)   )。 当我向5V 输出(0.5A,1A)添加电阻负载时,其输出电压会增加。 1A 恒定负载时,电压上升至5.8伏。  

我已经尝试重新模拟,根据模拟交换不同的补偿值(这表明应该是稳定的),而且只是在拆除了比率组成部分并替换为仅2.7 nF 的 CSS 的情况下。 4.7uH 电感 器的额定电流为5.8A,其部件号为:SRN8040TA-4R7M。  

我已经没有什么东西可以测试和观察,不断上升的输出电压让我感到困惑。 有什么想法吗? 我按照数据表进行了 PCB 布局,并保持清洁。 请参阅随附的5V 稳压器 PCB 布局的屏幕截图。

非常感谢您提供的任何反馈!

杰森·梅兹纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason,

    您是否曾尝试将陶瓷电容器放在5V 导轨的 SS 引脚上,以查看这是否会导致设备正常运行?

    SS 引脚控制 FB 电压。 我认为您当前的实施方式不能接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Marshall,  

    感谢您的回复。 是的,我尝试更换比例测量部件(拆下了 R17和 R19),并用一个2.7nF 接地帽(其中 R19是)进行更换。 无差别。

    谢谢!
    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    您是否可以在有负载和无负载的情况下发送某些波形的交换节点?

    谢谢,

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason,

    我已经为产品安装了 Excel 计算器,该计算器会随您的电源状况而变化。

    看来,公司价值可能不理想。 最好更改为计算的建议值。

    此外,C21是一个相当大的正向馈电电容器。 如果我不得不猜测,您可能会将您的交叉频率推至较高的值。

    最后,负载电容通常不会被视为稳定所需的电容因素,特别是当降压电感器和负载电容之间可能存在阻抗时。

    我建议将压缩值更改为推荐值,删除 C21,并在已填充的22u 陶瓷旁边添加一些22uF 16V 帽。

    大型正向馈电电容器适用于这两种设计。 此外,还需要对第二级过滤器进行阻尼,以避免影响回路响应。

    e2e.ti.com/.../TPS54360_2D00_361FAMILY_5F00_CALC_5F00_TOOL_5F00_REVE.xls:320:240]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,安德鲁,

    感谢您的参与。 下面是一些屏幕截图。

    5V 切换无负载:在5V 电源切换节点上,无负载条件下。

    5V 开关1A 负载:在5V 电源开关节点上, 电阻负载为5欧姆。

    12伏开关无负载:接通12伏电源开关节点,无负载条件(认为这可能对参考有用)。

    谢谢,
    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Marshall,

    太棒了,非常感谢您的回复。 我没有看到随附的计算器,是否介意重新发送?

    很抱歉,您是否介意澄清您所指的22uF cap? 输入端为 C12,输出端为 C23。

    我将尝试您建议的一些硬件更改,并在明天作出响应。

    谢谢!!
    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    下面是计算器:

    e2e.ti.com/.../8358.TPS54360_2D00_361FAMILY_5F00_CALC_5F00_TOOL_5F00_REVE.xls

    谢谢,
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢安德鲁,由于某些原因,另一个链接不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    再次感谢您的参与和分享计算器,这大大帮助了我们。 以下是我在结束时所做的:

    -已卸下 C21

    -卸下了 R17/R19,用10nF 盖更换了 R19

    -用17.8k 电阻器替换 R16

    -用6800pF 盖更换 C28

    -用33pF 盖更换 C27

    输出电容增加47uF (与 C23平行)

    我还将在下一个修订版中添加 UVHI 和 UVLO 电阻器,但我认为这对本次测试/调查并不重要。

    现在输出为5.01V,相当稳定,1A 变为4.99V,保持良好。 切换节点看起来更像是方波,似乎与切换频率匹配。

    谢谢大家!
    杰森