This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:BQ27426不准确

Guru**** 2535820 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068196/bq27426-bq27426-inaccuracy

部件号:BQ27426

bq27426电量监测计未正确读取电池容量。

我们在产品中使用它,该产品通常消耗约600 mA 的电流。

问题1 -充电一整晚后,电量表显示,即使充电器达到其端接电流(充电器是 TI 的 BQ24297RGET),电池仍未达到100%的电量。

问题2 -偶尔,我们会进入低功耗模式,在此模式下,我们的产品不消耗600 mA,但仅消耗约60 mA。 在这种状态下, 燃油表有时会“混淆”,不会显示电池的实际容量。 在这种状态下,大部分显示为1%的容量;而实际电池容量可以是30%到50%或更多...

此致,

Yoav Tzafrir,硬件工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请通过相应地设置锥度速率来确保仪表始终检测到满电荷。 这将导致锥形电流比充电器的锥形电流高出约15%。

    同时确保仪表处于正确状态。 它必须处于“充电”状态。 这由 Chg Current Threshold (切电流阈值)和 Quit Current (退出电流)控制。 默认值为 C/10和 C/25。 如果您的锥形电流低于 C/25电流,则当充电器停止且仪表无法检测到完全充电时,仪表不会处于充电状态。

    关于第二个问题:配置是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Dominik。 我会看看我是否能使锥形电流更准确(BTW:请解释什么是准确的术语称为"锥形电流"? 因为我认为我理解一件事,但我不确定。)

    关于第二个问题,我们的产品在“正常”操作下,在传输模式下工作,同时正在为我们的电池充电。

    巴西,

    Yoav Tzafrir。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当充电电压超过(可编程)阈值时,仪表会监测充电期间的电流。

    当电池充满电时,一旦电流降至低于锥形电流(参数,阈值) 2*40 (=80秒),计量器将认为电池已充满电。 然后,它使用单元电压和锥形电流计算 SOC = 100%的放电深度。

    ->锥形电流是表示充电结束的(小)电流。 量规的锥形电流阈值不是直接以[mA]电流(对于 bq27426)表示的,而是以0.1Hr 速率(称为锥形电流)表示的。 当充电器停止充电时,锥形电流应设置为使锥形电流比实际切断电流高10-15%。

    请确保设置了 Quit Current 0.1Hr (退出电流0.1Hr)率,以便在充电器仍在为电池充电时仪表保持放电状态。