This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM53603:它们对输入电压信号的最大 dv/dt 要求吗?

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM53603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067524/tpsm53603-is-their-a-max-dv-dt-requirement-for-the-input-voltage-signal

部件号:TPSM53603
“线程:测试”中讨论的其它部件,

您好,当我们将24V 电源适配器热插拔到该部件的输入端时,它将发生故障,并在此后测量短路。 如果我们冷连接同一个电源适配器(进行连接,然后为适配器供电),则系统工作正常。 我们确实对电源适配器输出进行了测量,我们正在测量一个干净的24V 斜面,没有明显的过冲。 但是,热插拔 rampl 时的 dv/dt 远远高于适配器加电 dv/dt。 我们认为这种高 dv/dt 可能会导致内部浪涌电流过高并损坏主板。 请您发表评论吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mustafa  

    热插拔电源适配器时,您能测量 dv/dt 值的大小吗? 谢谢你。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有极高的范围分辨率,但它高于50kV/s

    无论我的测试设置测量值如何,我都希望找到零件 dv/dt 处理参数。 我们可以应用于此部件的最大 dv/dt 输入信号是什么? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Homsi:

    对于热插拔,因为线路中有寄生电感器,将与输入电容器产生共振。因此 IC 的输入电压将高于24V,甚至可能高于 TPSM53603最大电压。  

    不确定是否可以在输入端放置更多电解电容以减少输入过冲。这将有所帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹尼尔,

    如果部件设计为在热插拔后仍然有效,但需要额外的输入盖和/或额外的输入系列阻抗,那么您可以指定避免冲洗所需的最小值。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Homis:

    我们不能给出最小值,因为我们不知道电线的寄生电感和输入的 dv/dt。在进行热插拔测试时,最好添加像100uF 电解电容器并测量 VIN PIN 电压。如果振铃电压不超过32V, 如果 情况更糟(最低工作温度),则保留大约5-6V 的空间,使其达到最大电压,然后我们认为这是安全的。