This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23610:DCDC LMR23610轻模式工作频率

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069634/lmr23610-dcdc-lmr23610-light-mode-work-frequency

部件号:LMR23610

负载较轻时,LMR23610将在 PFM 模式下工作。

工作频率和输出电流/输入输出电压/电感值之间的具体关系/公式是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄海:

    请参阅以下说明:

    在更轻的电流负载下,PFM 被激活,以保持高效率的操作。 当达到最小 HS 开关接通时间(ton_min)或最小峰值电感器电流 IPEAK_min (300 mA 典型值)时,切换频率将降低以保持调节。 在 PFM 中,当负载电流降低以保持输出电压调节时,控制回路会降低切换频率。 由于切换操作频率较低,PFM 操作中的切换损耗进一步降低。 当 LMR23610进入 PFM 模式时,外部时钟同步将无效。

    因此,由于电感器平均电流是输出电流,电感器电流峰值为300mA,其中有 Vin 和 VO,您将有 Ton (电感器电流上升时间)和 Toff (电感器电流下降时间) 。 0.5*IPEAK *(Ton+Toff)/Thiperode=IO

    频率=IO/(0.5*IPEAAK*(通+Toff))

    谢谢