This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59731:具有24V 散热能力和稍高散热电流的替代部件。

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59731, TLC5973, TLC5971, TLC5917, TLC5916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069038/tlc59731-alternative-part-with-24v-sink-capability-and-a-bit-higher-sink-current

部件号:TLC59731
主题中讨论的其他部件: TLC5973TLC5971TLC5917TLC5916

您好,

我们的客户正在申请 WS2811的替代产品,我提供了 TLC59731作为解决方案,但客户要求的部件与 TLC59731类似,但具有 24V 散热能力,且散热电流稍高。 此外,他们更喜欢一个小包装。 我在 TI 数据库中看不到任何内容,这是可用的还是我们可以提供替代解决方案?

谢谢你。

此致,

马文·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马文,

    我担心我们目前没有更高的功能版本 TLC5973。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪,你好

    感谢您的回复。

    是否有类似的设备或升级到  TLC5973,我们可以推荐它?

    TLC5971是否是一个好选择?

    希望得到您的建议。

    谢谢你。

    此致,

    马文·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马文,

    TLC5971是一个双线接口,可支持12个通道。  如果客户正在设计一个需要长时间对驾驶员进行串联的 LED 仪表盘,TLC5971可能是一个选项。 如果客户正在寻找一些高电压和电流性能设备,建议使用 TLC5917/17。 TLC5973还没有下一代产品。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪,你好

    建议似乎让客户满意。

    感谢你的帮助。

    此致,

    马文·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马文,

    只是意识到上一份答复中有拼写错误。 它是 TLC5916和 TLC5917。