This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92390:EN 低电压期间的停机状态

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069538/tps92390-shutdown-state-during-en-low

部件号:TPS92390

大家好,团队

我有三个关于 TPS92390的问题。

问题1.
TPS92390/ 7.6.1.11 FSM_DIAGNOSTICS 寄存器位[4:0]描述了功能状态机的当前状态,11h 为关机状态。
当 TPS92390被禁用(EN 为低)但 VIN 已应用时,我们可以读取 FSM_LIVE 状态寄存器吗?

问题2.
7.4.2关机描述“当 EN 被拉低时,升压,电源线 FET 和 LED 输出被关闭,设备会尝试释放升压输出400毫秒。 之后,设备将完全关闭”。
问题此处是从 EN L(0ms)到完全关闭(400ms)的 FSM_LIVE 状态是什么?
一旦我们拉低 EN,FSM_LIVE 状态立即变为11h?

问题3.
是否存在任何无法通过 I2C 读取寄存器的状态? 初始状态?
如果我们在该状态下通过 I2C 读取寄存器,TPS92390发送的寄存器数据是什么?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,凯

      问题1: FSM_LIVE 状态寄存器可以在关机模式下读取(EN LOW,Vin 已应用)

      问题2:EN 被拉低后,FSM_LIVE 状态变为11h,从 EN L(0ms)到完全关闭(400ms), 它 将保持状态

      问题3:需要进一步检查

    谢谢