This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2735:LM2735Y VS LM2733Y

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2733, LMR64010, LM2731, LM27313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069519/lm2735-lm2735y-vs-lm2733y

部件号:LM2735
线程中讨论的其他部件:LM2733LMR64010LM2731LM27313

大家好,团队

您是否可以`s LM2735Y 和 LM2733Y 之间的主要区别(最大输出电压除外)?

对于4V 至22V 0.06A 输出应用,LM2735Y 能否直接将 LM2733Y 替换为 BOM?

非常感谢。

顺尼致问候   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sunny,

    你能分享以前的 LM2733Y 的奇才吗? 它们之间还有其他差异,包括 FB 电压,电流限制,输入电压范围,推荐电容器和电感器值... 我还需要 通过检查该系统的配置来确认。

    此外,我认为有更多类似的 LM2733升压转换器,如  LMR64010,LM27313, LM2731。 这些芯片可以直接取代 LM2733。

    此致,