This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82813:软启动设置

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069482/tpsm82813-soft-start-setting

部件号:TPSM82813
“线程: 测试”中讨论的其它部件

我对 TPSM82813的软启动时间有疑问。
8参数测量信息
8.1示意图中列出的 CSS 为47n。
如果您计算的梯度为4.7 nF,则将约为1.128毫秒。
图10-20启动时间约为1毫秒。
如7.5电气属性中所述,斜坡的最大值为200us。
电容器未连接到 SS 引脚的时间不是200秒吗? (最快上升时间)

此设备的最大播放卡时间是多少?
(连接至 SS 引脚的电容器的最大容量是多少?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好,

    感谢您的提问。

    是的,你是对的,如果 CSS 为4.7nF,我们应该获得一个 Tramp ~ 1.12ms,除此之外,我们必须考虑外部电容器(典型值=+/-10%)和 SS/TR 引脚源电流(从2.1到2.8uA)的变化。

    表 7.5电气特性确实指的是当我们保持 SS/TR 引脚打开时测得的电流,因此没有连接电容器。

    我不认为我们对最高 CSS 有任何严格的要求,但 我建议在实际应用中测试您的实际要求。

    如果您还有其他问题,请再次询问。

    谢谢,

    斯特凡诺

    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。