This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:单相操作

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069262/ucc28070-single-phase-operation

部件号:UCC28070

您好,

 

我的客户希望使用 UCC28070作为单相 PFC。

然后他们想知道如何终止 Csb,CAOB ang GDB。

我在 E2E 中发现了一些类似的线程,但我还不清楚,因为他们说的东西有点不同。

 

请告诉我如何终止这些针脚?

 

此致,

奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Oba,  

    感谢您对 UCC28070 PFC 控制器的关注。  

    我也会与其他建议有一些不同,但我会尽力澄清我的理由。
    我的主要假设:对于此应用程序,您的客户将始终只使用单相;不打算为将来使用设计两个相位,也不打算为此使用卸载 B 相位。  

    1. 我建议不要将 GDB 引脚断开连接(浮动)。  原因:如果栅极驱动电压因任何原因升高,开式引脚可避免任何不必要的功率损失。 Gdb 预计将保持低电平(请参阅下一步),但如果由于任何原因,GDB 在每个周期中都偏高,则电阻器或电容器端接将导致功率损失。  但我打算让 GDB 保持低水平。  

    2. 我建议将 CAOB 连接到 GND。  原因:从数据表第13页的方框图中,可以看到 GDB 驱动程序被 S-R 触发器控制。  “CLKB”脉冲将驱动 GDB 高,但翻转操作是设定主导的,因此在 S 上的“1”将保持 GDB 关闭。  比较器 PWM2上的 PWM 坡道从接地处轻微偏移开始,因此将 CAOB 连接到接地将强制 PWM2输出始终保持高,因为 PWM 坡道将始终比 CAOB 电压更高。  这将使 GDB 保持关闭状态。

    3. 我建议将 CSB 连接到 GND。  原因:它将电流合成器块的输出“OUTB”置于已知状态。 OUTB 将为0V。  尽管当 CAOB 已被 GNDed 时 CSB 发生什么事情并不重要,但我认为最好避免 CSB 输入产生噪音压力。  也可以使用从 CSB 到 GND 的电阻器,但当 GNDing CSB 直接实现相同的结果时,电阻器不必要地混乱和成本。  

    其他注意事项:  

    当 CSB 为 GNDed 时,IMO 电压将始终高于 OUTB,因此 CA2将尝试驱动输出电流。  跨导增益为100uA/V,但 CA2的电流限制为50uA。  因此,将会有50uA x VCC 的恒定偏压功率损耗。  如果 VCC = 12V,则额外偏置= 0.6mW。   

    第8.2.2节(起始页30)中详细设计过程的设计方程式都基于交错两个相位,其中一半的总功率通过每个相位。  必须修改多个方程式,以考虑所有功率只经过1相的情况。  这些是方程式41,43,44,45和47。  
    对于 eqn 41,峰到峰值波纹电流 ΔIL 的选择必须比文本中建议的小得多,因为没有可减少网络波纹的交错。   如果 ΔIL 太高,电感器将在 DCM 中运行,输入电流谐波失真将显著增加。  选择 ΔIL 将电感器电流保持在最轻负载(高端)的 CCM 中,iTHD 非常重要。  

    此外,  还必须修改与交错相关的几个方程式。  在没有交错的情况 下,方程式2不适用,只需 eqn 1即可用于输出中的高频波纹。   EQN 18和19必须去除“1/2”系数。  数据表中可能有其他一些方程式我可能错过了,因此我建议您仔细阅读以验证是否已识别出所有交错造成差异的位置。  

    此致,
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich 您好,

    非常感谢您的详细解释!

    此致,
    奥巴