This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:补偿

Guru**** 2526640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068585/tps61288-compensation

部件号:TPS61288

您好,

我正在设计基于 TPS61288升压转换器的电路板。
在我的应用中,我有一个 VIN (6V 至8.4V,2S 锂离子电池),VOUT 13V 和 IOUT 最大值3.5A。

我计算了以下组件的值,并根据数据表中的公式进行计算:
R1 kΩ 274 μ m
R2 kΩ 13.3 μ m
L = 2.2 µH
µF = 114 ̊ C (22+22+22+47+1)
µF = 69 ̊ C (22+47)

我正在尝试使用数据表的方程式12,13,14计算相位补偿的 RC,CC,CP 组件的值,但我无法计算,因为我没有 Ro 和 resr 的值, 在各种条件下(降额),很难找到 Coulut 和 Cinput 的真实值。

因此,补偿网络是否非常敏感,或者即使边界条件不同,我是否可以使用相同的评估板网络?
我期待收到您的反馈。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Damiano,

    RO=VOUT/IOUT=13/3.5,如果使用 MLCC,则可将 resr 假定为多个 mΩ。 请注意,电容的直流降额应考虑在内。 您还可以使用计算工具并设计最低 VIN 的参数:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,徐一晨,

    谢谢,我们正在开发您所推荐的设计工具。 但:

    1我们不知道如何计算“有效输出电容”或“输出电容器 ESR”,数据表中不报告这些信息。 你能给我一些建议吗? (存在典型值,测量方法...)

    附件中有两个设计工具文件,一个是与评估板相关的文件(数据已从我们那里插入),另一个是与评估板相关的文件。

    2需要的“Bode”图是原始文件(从 TI 网站下载)吗?  FILE_Our 板中获得的薪酬净值值 是否正常?  

    3如果升压稳定且电流不确定(例如1A),则升压可能会稳定到另一个(例如300mA)?   

    4 XLSX 文件是否可能与评估板相关? 所以我们有一个计算的实用示例。

    5 有一份文档解释了如何在评估板上执行衡量标准?

    谢谢你

    e2e.ti.com/.../TPS61288-Calculation-tool-_2D00_-Our-board.xlsxe2e.ti.com/.../TPS61288-Calculation-tool-_2D00_-EVBoard.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Damiano,

    1.有效电容可在您选择的 MLCC 的数据表或网站上找到。 例如,您可以找到

    muratahttps://www.murata.com/products/productdetail?partno=GRM32ER71E226KE15%23

    使用计算工具设计补偿参数非常有效且适用。

    3.是的,您应该使用最小 Vin 和最大 Iout 进行设计,这是最坏的情况。 其他条件也应该正常工作。

    4.EVM 参数可能不是针对最坏的情况而设计的,因此很难举例说明。

    5.您可以参考本文来测量:  

    e2e.ti.com/.../power-tips-how-connection-wires-affect-bode-plot-measurements

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,耶琴

    非常感谢您的回复。 我想问你其他的问题。

    1如果电感器峰值与峰值电流比高于40%,会发生什么情况?
    2升档可能会导致 EMC 问题? (我们必须为系统认证)如何避免使用它们?
    3评估板上(输出电容器之间)有 C3,一种汽车电容器,电压为1uF 50V。 它的功能是什么?  
    4是否有将 CC 和 RC 链接到 PIN COMP 的订单? 在某些原理图中,顺序为 CC,RC (针脚 COMP 上的 CC),而在另一种情况下,顺序为 RC,CC (针脚 COMP 上的 RC)。
    5您能否给我们提供一张理想的波德图图以获得 增强稳定性?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Damiano,

    1.如果电感较小,则峰值电流更大,因此您需要选择更高的电流额定值电感器。 电流波纹越大,EMI 性能就越差。

    2. EMC 是开关转换器的常见问题。 对于升压,您可以优化布局/添加铁氧体磁珠/或选择具有抖动功能的升压以优化 EMI 性能。

    3.它位于 IC 旁边,可带来小开关回路,以减少 SW 峰值。

    4.没有订单。

    5.一个好的激励计划应该是这样的。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,耶琴

    您能否为 该阶段发送一个良好的波德图以供增压?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Damiano,

    这就是一个例子。