This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:与 LED 的距离较长

Guru**** 2531210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068960/tps92200-long-distance-to-led

部件号:TPS92200
“线程:测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

我考虑将连接器置于红色圆圈以下,并使用大约30cm 的电缆延长 LED 的距离。

这是否会导致任何问题,如摆动?

请告诉我配置有什么需要注意的。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这种长线可能会带来寄生电感和影响环路稳定性的大环路。 请问您为什么要这样做?  

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗宾-桑,您好!

    控制板不能放置在靠近 LED 的位置,因此请考虑使用30cm 电缆。

    您是否有适合配置的解决方案?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Takeo-San,

    如果是,我建议将电容器放在 LED 驱动器端和 LED 板端的电缆上。 但我无法告诉你电容器的值是多少,这可能需要更多的测试。 目前,请保留占位符。  

    罗宾