This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56628:请帮助查看原理图设计?

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069294/tps56628-pls-help-review-schematic-diagram-designing

部件号:TPS56628

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好小孚,

    我们将在下周初检查并回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好小孚,

    对于 U32电路,输出电压为0.765*(10+40.2)/10=3.84V,而不是您需要的3.3V。

    对于 u11电路,请检查您的输出电容降额值,确保实际电容至少为22uF (如数据表所建议)。