This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62084A:电源正常的多轨问题

Guru**** 2503405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62084A, TLV62084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069431/tlv62084a-power-good-multi-rail-issues

部件号:TLV62084A
“线程”中讨论的其它部件: TLV62084

您好,

 我在设计使用这些 DC/DC 转换器的电路板时遇到了一些问题。 这两个问题都与 PG 信号有关:

  1. 使用 PG 信号时 ,数据表 显示:“电源正常输出需要一个上拉电阻器,建议连接到设备输出。” [第10页]

    这是否意味着我永远无法将 PG 拉电连接到输入电压? 由于我正在使用此 P/N 的多个设备,且 EN 信号的阈值为1V,我不想将 PG 上拉电阻器连接到 另一个转换器的0.9V 输出,因为它不会启用下一个转换器。

    如果我可以将上拉电阻器连接到5V 输入,那么达到 所需的上电顺序将会更加容易。

  2.   数据表第11页 中有表3, 其中有两种不同的 EN=HIGH 信号条件:VFB >= VPG 或 VFB <=VPG。 所以,问题是我真的不明白 VFB 何时会大于 VPG,甚至是 VPG 的电压...

    VFB 的电压为0.45V。 对我来说,VPG 应该是 PG 引脚上的电压,该电压将由上拉电阻器设置。 但是,由于转换器的输出范围从0.5V 到4V,数据表建议将 PG 连接到输出... VPG 将始终大于 VFB。

    因此,数据表中有一个问题,或者我对数据表的理解有误。

我希望有人能澄清一下这些问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francisco,

    通过使用上拉电阻器,但要确保数据表中提到的 PG 引脚额定值没有超出,也可以将 PG 向上拉至系统导轨。

    TLV62084A 的 PG 针脚行为也在本应用说明 中进行了详细说明:https://www.ti.com/lit/an/slva803/slva803.pdf

    我希望它能帮助您更好地理解它。  

    另请记住,TLV62084和 TV62084A 的 PG 针脚行为有差异。 (D/S 中的表2和表3)。

    2)第二点,是的,你是对的 VPG 是你用一个上拉电阻器获得 PG 引脚的电压。 因此,如果您查看下图,则有一段时间 Vout 正在上升,或者在 Vout 开始上升之前的软启动延迟期间,对于 TLV62084A,PG 引脚较低,VPG<=VFB)将有效

    我希望这能消除你的观点。

    谢谢,致以诚挚的问候,

    法连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢@Farheen 的帮助。

    我以前没有看过应用说明,有助于了解 PG 行为。