This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947EVM:主动电流限制说明

Guru**** 2502505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069433/tps25947evm-clarification-for-active-current-limiting

部件号:TPS25947EVM

您好,  

我们对 FLT 引脚对主动电流限制的响应有疑问。  

当发生激活电流限制时,FLT 引脚是否会在激活电流限制时被拉低并保持低电平?  

此外,对于数据表上的图7-49,为什么要清除 FLT,I_In 返回3A?  

这是 TPS259470的自动重试变体吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tsugumi,

    1.是的。 Flt 将处于低位。  

    2,电流回到3A,因为通过外部电阻负载故意降低负载。  

    此致

    库纳尔·戈尔