This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940-Q1:浪涌电流:负载开关和智能高端开关

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HC100-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068105/tps25940-q1-inrush-current-load-switch-and-smart-high-side-switch

部件号:TPS25940-Q1
“线程:TPS1HC100-Q1”中讨论的其它部件

您好,

客户已确认其设计,请参见下面的详细信息。

前言:

根据“电源开关基础”应用报告,我为我的两个子系统(GNSS 和 UHF)设计了这些组件。 峰值电流分别为(1.8W/3.3V) 0.54A 和(10W/6V) 1.66A。 UHF 的负载已确认为如此,而 GNSS 的负载只是假设的(我没有明确的负载值,但他们只告诉我浪涌电流= 1.75A,仅1.5毫秒 (https://docs.novatel.com/OEM7/Content/Technical_Specs_Receiver/OEM719_Electric_Environment_Specs.htm?tocpath=Specifications%7COEM719%20Technical%20Specifications%7C_____) (3))

问题:


1.对于 UHF,由于 efuse 和高端交换机都具有电流限制功能,我只在 efuse 中使用此功能,而不在 HSS 中使用。 我这样做是为了减少部件数量并节省板空间。 这种设计是否可靠? 对 HSS 实施电流限制是否也更好? 我还没有 PCB 布局。 现在请忽略高速钢针脚2-6。

2.对于超高频,我将电流限制定义为2A,只是一种肠道感觉。  我尝试通过在“浪涌电流”方程中计算 Δt 来备份这一数据,因为我知道 Cload 值。  ΔT = 20.1u (6 - 1.66*0.1)/Ilim = 117.263e-6 / Ilim。   忽略特定的应用要求(如系统启动时间),我如何客观地了解 Good Δt (因此我可以知道 Good Ilim)?

3.对于 GNSS,该公司通知我 ,浪涌电流仅为1.5ms,为1.75A。 由于我计划使用负载开关,我知道通过使用电容器 CT 调整上升时间来缓解浪涌电流。 在我的设计中,我现在实现了470p 的价值。 而 efuse 实现0.8A 电流限制。 我想知道如何为电容器 CT 求解?

对于 GNSS,考虑到该公司告诉我的浪涌电流,负载开关是否比高速钢更好? 我暂时选择了负载开关,因为我认为 GNSS 的电容负载不是很高(我现在不知道),负载开关的 RDS_ON 低于任何汽车额定高速钢。

请告诉我你们的想法。

"

请提前感谢。

此致,
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,May

    感谢您的帮助。

    请参阅我的回答:

    1.对于 UHF,由于 efuse 和高端交换机都具有电流限制功能,我只在 efuse 中使用此功能,而不在 HSS 中使用。 我这样做是为了减少部件数量并节省板空间。 这种设计是否可靠? 对 HSS 实施电流限制是否也更好? 我还没有 PCB 布局。 现在请忽略高速钢针脚2-6。

    我正在聘请高速钢应用工程师来帮助解决这一问题。

    2.对于超高频,我将电流限制定义为2A,只是一种肠道感觉。  我尝试通过在“浪涌电流”方程中计算 Δt 来备份这一数据,因为我知道 Cload 值。  ΔT = 20.1u (6 - 1.66*0.1)/Ilim = 117.263e-6 / Ilim。     忽略特定的应用要求(如系统启动时间),我如何客观地了解 Good Δt (因此我可以知道 Good Ilim)?

     “Δt”的意思是什么? 您能解释上述公式吗? Ilim 应该根据下游负载可承受的电流大小来决定,它应该小于您的电源电流限制。UHF 路径中的覆盖量是多少? 在确定 Ilim 后,您应该确定浪涌电流应小于 Ilim,一旦确定浪涌电流,您就可以选择 DVDT 头盖来决定充电时间。  

    3.对于 GNSS,该公司通知我 ,浪涌电流仅为1.5ms,为1.75A。 由于我计划使用负载开关,我知道通过使用电容器 CT 调整上升时间来缓解浪涌电流。 在我的设计中,我现在实现了470p 的价值。 而 efuse 实现0.8A 电流限制。 我想知道如何为电容器 CT 求解?

    循环负载开关应用程序工程师提供帮助。 我认为1.75A 是最大值,你可以保持低浪涌吗?

    对于 GNSS,考虑到该公司告诉我的浪涌电流,负载开关是否比高速钢更好? 我暂时选择了负载开关,因为我认为 GNSS 的电容负载不是很高(我现在不知道),负载开关的 RDS_ON 低于任何汽车额定高速钢。

    此致

    库纳尔·戈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,May

    对于高端交换机,TPS1HC100-Q1将忽略引脚2至引脚6,其内部电流限制默认为3A。 这是一个可接受的用例。

    谢谢,

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,May,

    向后工作时,我们可以使用1.5mS,5V 和1.75A 从浪涌电流方程中获得525uF 的输出电容值。 使用该值可以计算给定转换率的浪涌电流。 例如:

    CT = 470pF  

    SR = 962 US/V

    浪涌电流= Cload*dV/dt = 525uF *(1/962)(US/V)= 546mA

    然后,您可以根据需要调整 CT 值。

    就您对高压侧开关还是负载开关的疑问而言,它们都是出于不同的原因。 高侧开关具有更多的保护功能,能够感应和限制电流,并且可以处理感应负载。 负载开关经济高效,IQ 和 ISD 更低,并通过 SR 控制控制控制控制浪涌电流。

    此致,

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,库纳尔,

    刚刚收到客户的回复,请参见下面的详细信息。

    "
    1.谢谢! 我等待他们的回答,希望他们能理解我的问题。
    2.感谢您的提示。 我使用了 efuse 计算器来决定这些值。 只是为了澄清:计算器的“Ichar-req”是以 eq 为单位的浪涌电流。 数据表中的15项正确?

    在侧面注释中,如果我为 efuse 选择了上升时间,如何为负载开关选择上升时间? 我是否对负载开关实施相同的上升时间?
    3.是,1.75A 是最大值。 我想我现在将使用负载开关计算器来控制这种浪涌电流。 我仍会等待你的队友回复
    "

    此致,
    五月纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shreyas,

    请参阅客户对实施的回应,

    "
    感谢您的澄清,但我担心的是,如果我需要在 efuse + HSS 或仅仅是 efuse 上实施当前的限制功能。”

    请提前感谢。

    此致,
    五月纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅纳德,

    高速钢的内部电流限制默认为3A。 这是一个可接受的用例。

    谢谢,

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅纳德,

    请参阅以下问题的答案:

    1.感谢您的提示。 我使用了 efuse 计算器来决定这些值。 只是为了澄清:计算器的“Ichar-req”是以 eq 为单位的浪涌电流。 数据表中的15项正确?

    是的,这是所需的浪涌电流。  

    实际浪涌电流根据以下字段设置:



    在侧面注释中,如果我为 efuse 选择了上升时间,如何为负载开关选择上升时间? 我是否对负载开关实施相同的上升时间?

    您可以保持不变。eFuse 将减缓 VOUT 上升速度,从而减缓负载开关的 VIN 上升速度,因此通过负载开关的涌入电流应该已经更少。  您只需确保总启动时间(efuse +load switch)在您的启动时间要求范围内,并且启动成功。 充电时间也可以通过更改电容值来在测试阶段进行调整。  

     请告诉我是否有进一步的担忧,或者我们是否可以结束这一话题。  

    此致

    库纳尔·戈尔