This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2560:未使用的通道连接

Guru**** 2512375 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069424/tps2560-unused-channel-connection

部件号:TPS2560

大家好,团队

客户希望在 其项目中使用 TPS2560,他们将只使用通道1,对于通道2,他们是否可以将 EN2连接到 VIN 并使 OUT2浮动而不连接 CAP?

谢谢,致以诚挚的问候,

意志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以将 EN2连接到 GND 并保持 OUT2浮动。

    对于 TI 的政策,我首先单击“已解决”按钮。

    如果您有任何其他问题,请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决,请单击“问题已解决”按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ziv,

    感谢您的反馈。 我有一个问题:

    由于 TPS2560 EN 是高禁用,为什么 不能仅连接到 VIN 以禁用此通道? 我们应该连接到 GND 以启用它的任何具体原因是什么?  

    谢谢,致以诚挚的问候,

    意志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提醒。

    由于逻辑较低,因此确实需要将其拉高以禁用设备。

    很抱歉这个错误。