This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92314:在不增加待机电源的情况下缩短启动时间?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP4488, TPS92314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068503/tps92314-decrease-startup-time-without-increasing-standby-power

部件号:TPS92314
“线程”中讨论的其它部件:PMP4448,PMP4488

团队,

这与以下方面有关:
https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1066507/pmp4448-long-turn-on-delay
设计基于 PMP4448,但需要快速启动,因为它与光传感器相连。

对于100VAC,延迟度量似乎大于2秒,这超出了要求。 R7也降低了 R6,从而增加了超出要求的待机电源。

-使用 TPS92314实现快速启动/低待机(这是现代 LED 照明的常见要求)是否还有其他一些选项?
TPS92314是根据其可用性(在 TI.com 库存上)而选择的,与其他一些 IC 相比。

-是否还有其它 TI 选项(也很容易获得)可以满足这些启动/待机要求(并且接近 PMP4488规格)?

对于未来的设备,在调整启动时不必牺牲待机状态是有意义的。

请提前感谢您的参与。

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我已经通过电子邮件回复了相关的 TI FAE。 如果没有其他问题,我将结束本主题。

    罗宾