This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5012:仅使用启用引脚激活而不使用 I2C

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5940-EP, LP5569, LP5012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069245/lp5012-activate-with-enable-pin-only-without-i2c

部件号:LP5012
线程中讨论的其他部件:TLC5940-EPLP5569

大家好,团队

请检查以下可能的解决方案或替代设备并提供建议吗?

"

当 LP5012RUKR 制造商代码产品通电时,同时我使启用引脚逻辑为1时,LED 指示灯不亮。

为了照亮 LED,必须打开 LP5012RUKR 中 I2C 上的 modefs。

是否有一个 LP5012RUKR 版本,当电源供电且启用引脚为逻辑1时,LED 在默认情况下会亮起而不使用 I2C?

"

请提前感谢

此致

富尔坎·塞菲尔古卢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Furkan,

    对于 LP5012,仍需要通过 I2C 与电源和逻辑高 EN 通信发送寄存器数据,以便点亮 LED。 如果您正在寻找其它设备,具有发动机控制功能的 LP5569或具有 EEPROM 的 TLC5940-EP 可以更好地实现 LED 的自动亮起。  

    此致,

    亚伦·冰