This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:提问

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068532/tps61022-question-asking

部件号:TPS61022

大家好,团队

我的客户对 TPS61022有一些疑问,请参阅下文。

) 对于引脚6,当此引脚拉低时,设备始终以 PWM 模式工作,当此引脚拉高时,设备将以轻负载运行 PFM 模式,但正常负载将运行 PWM 模式,我理解对吗?

2) PFM 模式能否改善 EMI?

(第3条) 我不太理解1.01* Vout _nom,你能给我一个例子吗?  

4) 在关机模式下,设备完全关闭。 输出与输入电源断开。这意味着右侧没有泄漏电流?

杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    请看下面我的评论。 如有任何问题,请告诉我。 谢谢!

    ) 对于引脚6,当此引脚拉低时,设备始终以 PWM 模式工作,当此引脚拉高时,设备将以轻负载运行 PFM 模式,但正常负载将运行 PWM 模式,我理解对吗?

    [WW]不,你的理解是不对的。

    当模式被拉低时, Auto-PFM:设备将在轻负载下操作 PFM 模式,但正常负载将操作 PWM 模式

    当模式被拉高时,FPWM:无论轻负载或重负载如何,始终 PWM

    2) PFM 模式能否改善 EMI?

    [WW]不确定您所指的 EMI 是什么。 如果布局不好,则 PFM 无法改善辐射 EMI。 PFM 仅用于提高效率。 在 PFM 下,输出电压波纹频率将降低,波纹幅度将高于 PWM。

    (第3条) 我不太理解1.01* Vout _nom,你能给我一个例子吗?  

    [WW]请参阅以下内容:有关 PFM 的应用说明/博客计划在不久的第1Q22版发布,以解释 PFM 的机制,许多人现在都在问这个问题。

    4) 在关机模式下,设备完全关闭。 输出与输入电源断开。这意味着右侧没有泄漏电流?

    [WW]请参阅数据表中的规范。  

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,韦浩,

    对于3个问题,您是否有一个关于工作原理的解释?

    对于4,尽管断开输入电源, 仍有泄漏电流?

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    对于3个问题,您是否有一个关于工作原理的解释?

    请参阅应用说明中的以下说明。  

    "

    图1说明了 TPS61022中使用的简化 PFM (脉冲频率调制)机制。 PFM 是一种 PSM,有助于提高轻负载效率。 TPS61022利用自适应恒定接通时间谷电流控制。 可以看出,最初输出电流下降,结果输出电压上升。 内部误差信号放大器降低电感器谷电流以响应输出电压增加。 但是,当电感器谷电流降至低电压时,错误安培被夹紧,电感器谷电流不会进一步下降。

    当错误放大器被夹紧时,能量总是大于输出端所需的负载。 因此,输出电压不断上升。 当 FB 达到 PFM 参考时,内部比较器会在上升延迟 TDLY_R 后将两个 FET 设为关闭 当 FB 降至 PFM 参考以下时,比较器会在下降延迟 TDLY_F 后释放两个 FET 之后,夹紧的 EA 将电感器槽斜至低电感器槽,输出电压将增加。 这种延迟不是故意设计的,在实际设计中不必要地加以考虑。 在数据表的建议工作条件下,PFM 的输出波纹已被模拟为角箱30mV (典型值)和50mV (最大值)。

    "

    对于4,尽管断开输入电源, 仍有泄漏电流?

    是的,当 VIN=0V 且 VOUT =5.5V 时。请参阅数据表规格。

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,韦浩,

    谢谢。

    您可以向我发送应用程序备注吗?

    我想了解更多关于这种控制方法的信息,但我不会发送给客户。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    抱歉, 此应用程序便笺仍在等待发布,无法共享。

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,韦浩,

    我明白了,谢谢。

    杰森