This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3879:输入&amp 的额定电压要求;输出电容

Guru**** 2652535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069451/lp3879-voltage-rating-requirement-for-the-input-output-capacitance

部件号:LP3879

您好,

 我们希望使用 LP3879SD-1.2/NOPB,输入电压为3.3V,输出电压为1.2V,所需负载为 aroung 230mA。 数据表中提到了输入和输出电容值(例如输入的最小4.7uF 和输出的10uF)。 我们需要为应用选择何种电压额定值和容差。

谢谢——

萨伊亚德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sayyad,

               我们建议 使用至少4.7uF (±20%)的 X5R/X7R 陶瓷输入电容器和至少10uF (±20%)的 X5R/X7R 陶瓷输出电容器来确保稳定性。 请在进行选择时考虑直流偏置电容器降额。 使用额定电压较高的电容器(例如 25V)将确保电容器 在较低的偏压下不会显著降低电压(在本例中为3.3V 和1.2V)。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特