This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92390:输出电压高于48V

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068226/tps92390-vout-higher-than-48v

部件号:TPS92390
“线程:TPS92391”中讨论的其它部件

如果输入电压为24V,并且假设 LED 字符串不可能短路,那么输出电压是否可能高于48V,例如高达70V? TPS92391的问题相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,伊戈尔

      对于输出引脚,最大电压额定值为52V,可在数据表中找到。 高于该值的电压可能会损坏设备。 此外,建议不要以52V 运行,因为应考虑一定的利润。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有输出引脚。 这是输出电压所在的网络的网络名称。 因此,您的评论不适用。 据我所知,唯一的严重情况是 LED 串短路,因为输出被应用到 OUT1-4,而 OUT1-4确实有52V 绝对最大限制。 尽管如此,如果不可能出现这种情况,则 Vout 似乎可以超过52V,例如70V。 正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,伊戈尔

      很抱歉这个说法。 我同意您的观点,如果不考虑短路情况,则52V 以上的操作正常。