This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:在细胞平衡过程中,外部 NPN 过热

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067953/bq79616-q1-external-npn-heat-seriously-during-cell-balancing

部件号:BQ79616-Q1
“线程:测试”中讨论的其它部件,

您好,

当我开始平衡时,外部 NPN 会严重加热,25°C 室内环境,温度上升至85°C

是否有任何方法可以提高 NPN 热量?

测试设置:

单元格编号=16S

室性=3.65伏

RCB= 11Ω Ω

600Ω NPN=μ s

NPN:NSV1C301ET4G-VF01

MCU 设置了所有奇数信道进行单元平衡,软件周期为100ms,平衡持续时间为24ms;

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    箱,

    是否确定是 LDOIN NPN 在加热? 由于 CBx 引脚之间的内部开关的电流过,我们预计 BQ79616-Q1器件在细胞平衡过程中会有显著的温度升高。 我预计在细胞平衡过程中,通过 LDOIN NPN 的额外电流不会太大。 您可以通过更改 RCB 来降低平衡电流,这样 可以降低温度升高。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex,ć

    平衡电流的有效值为38mA,这是与 TI 竞争对手的芯片相比的非常正常的平衡电流,由于应用的要求,我们无法降低此电流;

    当然,您所说的也是正确的, 在细胞平衡过程中,BQ79616-Q1内的温度将会显著上升;

    我仍然希望帮助寻找另一种解决方案来降低 LDOIN NPN 和 BQ79616-Q1的热量;

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    箱,

    该设备支持高达240mA 的平衡电流,而在温度变热之前,该设备需要停止平衡。 我同意~40mA 不是很高。 这让我担心这里还有其他一些因素导致了这种加热。 也许您可以测量 LDOIN 引脚中的电流,看看它是否高于我们的预期? (约15mA)