This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:电压校准问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069206/bq40z80-voltage-calibrate-issue

部件号:BQ40Z80

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

前五个单元格(6个单元格)的电压差为5 mV,但与第6部分的电压差为300 mV,单元格的实际电压差在10 mV 以内。 校准后,问题仍然存在。 请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    客户是否尝试直接测量单元6的+到 VC6引脚的电压差? 如果他们这样做,我们可以排除任何硬件/主板问题。 这样做后,是否可以同时提供.gg 和 srec 文件,以便检查设置?  

    谢谢,

    亚历克斯·M.