This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:负载瞬态响应

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069125/tps55340-load-transient-response

部件号:TPS55340

大家好,团队

我代表客户发布此信息。 请仔细检查。

它是:

我们在  设计中使用了 TI 器件 TPS55340RTER,作为 TDMA 应用中具有400mA 负载的5.5至28V 升压调节器。

   由于电脑控制器(FSW=350kHz)的负载瞬态响应时间过慢,我们在系统级别遇到了问题。   为了缓解这一问题,我们已经将开关频率从350kHz 增加到900kHz,但我们已经保持   了所有组件在两 种开关频率(环路滤波器,电感器和输出电容器)上的一致性。

我们最初设计的循环过滤器值与 TI 的 Excel 文件不同,我尝试修改设计文件中的值,但解锁设计文件需要密码。  

我曾尝试确认监管机构的稳定性,但结果远远超出了菲 cross-over 的6kHz 预期, 因此我 请求您就此提供建议。

1.没有改善沉降时间的方法

2.为 Excel 文件设置密码

3.如何确认回路的稳定性。

此致,

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔纳森您好,

    感谢您的发布。  从您的波形来看,回路看起来稳定,只是在步进负载响应过程中进行了一些下冲或过冲。  实际上,对于28V 输出轨,即使520mV 也小于调节电压的2%。 客户的规范需要满足什么要求?  此外,您能否告诉您步进负载范围是什么?  在0A 和400mA 之间?  如果电流为0A 至400mA,则在无负载情况下,电路响应速度会因二极管校正和 DCM 模式操作而变慢。  有时,添加更多输出电容器可以很容易地降低 Vp-p   

    关于设计计算器,它似乎没有密码。  只需单击"取消保护工作表",它就会打开。  但是,我建议在使用过程中不要对其进行保护,以避免在没有通知的情况下错误地更改指定的计算。

    您能否分享原理图以便我们的工程师进行回顾?

    谢谢,

    您好