This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53513:不同的 X 射线图像

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068042/tps53513-different-xray-image

部件号:TPS53513

Xray image

PN:TPS53513RVER (请参阅随附的 jpg)是否可能存在不同的 X 射线图像,原因是 DC 不同或其他原因?

对于信息化,CSO/CCO,Aso ACO 与不同的 DC 不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    这些器件组装在两个不同的工厂中,采用不同 的铜夹配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tomoya,

    1)它们都是真实的吗?

    2)标签上的 CSO,CCO,ASO 和 ACO 是相同的,所以他们的工厂是不同的,我如何知道它们是不同的?

    请给出建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    您能否提供磁带和卷盘盒的图像以及日期代码等? 此外,请您澄清不同的 DC 意味着什么?
    我们在不同的 E2E 论坛上也有类似的问题,所以我认为这可能是同样的情况。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041142/tps548a20-x-ray-photography

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    X 射线影像中的样本 A (左侧) DC:2036

    X 射线影像(右侧) DC :2138中的样本 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    X 射线影像中的样本 A (左侧) DC:2036

    X 射线影像(右侧) DC :2138中的样本 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    请您显示两个样本的顶部图像吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果它们来自相同的 CSO,CCO,ASO 和 ACO,它们可能是相同的剪辑配置,但我希望 IC 上的整个标记标签能重复检查。 X 射线影像看起来像样本 B 是以小角度采集的。