This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:在连接的工作台原理图中为我推荐合适的 Dsuib 设备

Guru**** 1445010 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069274/lm5023-suggest-me-suitable-dsnub-device-in-the-attched-webench-schematic

部件号:LM5023

尊敬的 TI 专家:

我使用 LM5023 IC 作为我 的具有15V,2.5A 输出的 SMPS。 我从工作台 TI 工具获得了所需的基于 LM5023 IC 的原理图设计。但是,工作台设计中的二极管设计是一种定制设备。请建议我使用适合于此设计的器件,因为没有太多其他细节,如反向恢复时间, 获得的 design.please 中未提及最大浪涌电流,请参阅下面的工作台设计附件,以供参考。

谢谢你

此致,

穆罕默德·拉菲·C·K

e2e.ti.com/.../WBDesign38-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,穆罕默德先生:

    感谢您的关注。 由于电压超过1000V。您可以 使用2 US1K 系列 ,如以下链接。  R7/R8和 R12/R14 用于在 D1和 D2关闭时平衡它们的电压。   

    PMP5725.

    顺便说一下,如果你不介意,我是否可以知道这种力量的产品是什么? 只是好奇为什么它需要48V 交流输入...

    此致,  

    韦斯利