请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM5023 尊敬的 TI 专家:
我使用 LM5023 IC 作为我 的具有15V,2.5A 输出的 SMPS。 我从工作台 TI 工具获得了所需的基于 LM5023 IC 的原理图设计。但是,工作台设计中的二极管设计是一种定制设备。请建议我使用适合于此设计的器件,因为没有太多其他细节,如反向恢复时间, 获得的 design.please 中未提及最大浪涌电流,请参阅下面的工作台设计附件,以供参考。
谢谢你
此致,
穆罕默德·拉菲·C·K