请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ24250 尊敬的团队:
我的客户正在评估采用 I2C 控制的 BQ24250。
在4号配准器的 ICHG_0-4处,正常充电电流设置为500mA。
据我了解,预充电电流将为50mA,即快速充电电流(正常充电电流)的10%。
但是,当 VBAT 电压处于预充电状态时,当寄存器#5的 LOW_CHG=1时,低充电电流设置为330mA,
-VBAT_UVLO (VBAT 上升)=2.5V < VBAT < VLOWV (上升)=3V
客户测量到预充电电流为330mA,而不是50mA。
如果在5号配准器的 LOW_CHG=1处将低充电电流设置为330mA,预充电电流是否也将变为330mA,与低充电电流相同?
low_CHG=1的设置是否会覆盖预充电条件?
我期待你的答复。
谢谢你。
此致,
西尼诺米亚