This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040:LM4040A82IDBZT

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067658/lm4040-lm4040a82idbzt

部件号:LM4040

大家好,我在这个模块 LM40A82IDBZT 上得到了一个设计

该设计一直是通电的(24/24小时),我试图知道在1年内可能出现的最大电压错误以及组件的 MTBF

我在数据表中发现了这些信息:倒档分解电压 t = 1000 h TA = 25°C±0.1°C,120 pp IZ = 150 μA 的长期稳定性

我不知道如何将这些信息用于我的应用程序

谢谢

此致