This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2594:电容器和电感器选择

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069323/lm2594-capacitors-and-inductors-selection

部件号:LM2594

您好,

在本部分的数据表中,电容器和电感器指示已过时,我想检查我选择的电容器和电感器指示是否正常

我的应用:250mA Máx 负载,3.3V 固定,Vin 24V。

电感器:150uh 0.71A Würth Elektronik 744787151

电容器输入:68uF 80V 270mA Vishay MAL214699705E3

电容器输出:100uF 6.3V 595D107X96R3C2T

二极管: VS-10MQ060-M3/5AT

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marcos,这些部件选择在大多数情况下似乎正常。

    我建议,如果这种设计受输出短路故障的影响,那么在电感器上选择较高的额定功率,就像看电感器的饱和曲线一样,它在设备的峰值电流限制(ICL)下饱和得相当多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢你的快速回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气