This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:低温时 RSOC 跳转

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067544/bq28z610-r1-rsoc-jump-when-low-temperature

部件号:BQ28Z610-R1
“线程:GPCRB”中讨论的其它部件

您好,先生:

我们测试了几次,并测试了许多放电条件,RSOC 将下降到0%。

请帮助我们检查日志文件吗?

请帮助我们提供一些建议,并告诉我们如何解决此问题。

非常感谢。

e2e.ti.com/.../Luna-3-Bakup-battery-DSG-TEST-0-Deg-Raw-data_5F00_20210105.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,斯塔坦,

    他们是否执行了 GPCRB 工具更新以实现低温精度? 这可能有助于低温测量应用。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt:

    是的,他们告诉我们谁已经完成了经常预算。

    您是否需要检查他们的 GPCRB 日志数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,斯塔坦,

    是的,您可以共享 RB 数据并在此处报告吗?

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt:

    请参考附带的文件,一个 zip 文件是日志数据,另一个 zip 文件是 TI 的报告。

    请尝试向我们提供一些建议。

    非常感谢。  

    e2e.ti.com/.../Luna3_2D00_1S1P_2D00_RB.zip

    e2e.ti.com/.../Luna3_2D00_1S1P_2D00_RB_2D00_report-_2800_2_2900_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,斯塔坦,

    对于某些放电,当由于5°C 温度变化重新计算 FCC 时,会发生跳转。 我会尝试调整负载选择,以基于当前放电电流,因为您的负载看起来可能会有很大变化,因此使用之前放电的电流可能会导致 SOC 错误。 尝试将负载选择设置为1或3进行测试。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒