This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:长,低电流充电/运行周期的效率问题

Guru**** 2507015 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069058/bq24170-efficiency-question-for-long-low-current-charge-run-cycles

部件号:BQ24170

当充电率低于0.5A 时,为3.7V 电池充电并关闭5V 输入时,该 IC 的大致效率是多少?  该数据表仅提供低至0.5A 充电率的效率文档。

情景: 我们的设备使用板载 BQ24170为内置3.7伏电池充电。  另一个独立的增压器设备具有另一个类似的3.7伏电池,其输出 被提升至5伏,然后用作主设备的辅助电池组。  

设备在运行时会充电,因此 充电时设备电池可能会同时消耗0.25A。  初始状态将是主蓄电池和辅助蓄电池都充满电。

我认为这会导致 BQ24170简单地取代设备长时间使用的0.25A 电流,首先(缓慢)降低辅助蓄电池的电压,然后切换至关闭设备自己的内部蓄电池。

根据90%效率的一般规格,我预计第二块电池的运行时间将增加到80-90%,但我们只看到运行时间增加了大约50%。  

随着时间的推移,BQ24170是否会消耗足够的电流,从而造成这样的效率损失?  我们使用的是3.7V 24Ah 电池,因此充电和运行时间通常以天为单位测量。

感谢您的参与!

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯:

    请您提供示意图,以便我能更仔细地分析这一点吗? 此外,假设电池已充满电,那么消耗电池的特定电流是多少? 请详细描述您的负载吗?

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔