This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A88:对 TPS7A88的问题

Guru**** 2573855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068738/tps7a88-question-to-tps7a88

部件号:TPS7A88

大家好,早上好, 
我想请您提供有关双线性电压调节器 TPS7A88的技术帮助。 
在我们的生产部门,我在我们的"飞探"测试仪上创建测试程序。
该部件位于以下电路中(请参阅附录)。 两个输入端都有3.3V 电压。
IN1连接到 EN1。 我可以在 OUT1上稳定测量1.0V。 我不在 OUT2测量1.8V 电压。 Pg1 (电压监测?)
连接至 EN2。 如果我正确理解电路,我还应该在 PG1处测量1.0V。 情况并非如此。
这就是为什么常客2目前不工作? PG1和 EN2之间连接的原因是什么?
我在您的数据表中找不到这方面的示例。 如何测量该电路中 OUT2处的1.8V 电压?
我是否还需要在 R953和 R956上使用3.3V? 我认为这似乎不合逻辑,为什么要在外部给显示器输出施加电压?

然后激活 IC909 (EN)。 非常感谢大家的帮助。 此致:延斯·格梅因哈特。
















  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,延斯

    在启动期间,此设备似乎按以下顺序连接了电源排序:OUT1 -> OUT2 -> IC909。 PG1连接到 EN2,因为一旦 VOUT1达到 VOUT1 (nom)的93%(最大),PG1将通过 R953被拉至3.3V,R953应声明为 EN2,从而打开通道2 (OUT2)。 当 OUT1 = 1V 时,您在 PG1上测量的电压是多少? 如果 PG1工作正常,则理想情况下应为3.3V (或接近3.3V)。  

    只是为了澄清,PG 是一种漏极开路输出,这意味着当不满足声控发射>93%声控发射(标称)的条件时,声控发射引脚的阻抗很低,被拉低到接近0V, 当满足这种条件时,PG 引脚具有高阻抗,并由上拉电阻器(本例中为 R953和 R956)拉高(在本例中为3.3V)。 因此,PG 是一种电压监控引脚,但仅表示为二进制值。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,尼克
    ,谢谢你提供的信息。 电路现在工作。 I 测量1.0V 和1.8V。 
    以前的情况是,我没有在 PG1上测量任何东西。 我现在已经启动了前面的整个电路。
    输入两个外部电压。 12V 和5V。 由此产生的3.3V 和3.3V_1由额外的稳压器产生。
    如果存在这两个电压,IC908也将工作。 IC909也能正常工作。 输出时,我测量3.3V_FPGA。
    因此,我假设3.3V 必须存在,以便 OUT2在 IC908上也处于活动状态。
    供应时,我先是低电流,然后以小幅增量增加电流。 然后达到接通点。
    可以测量电压。
    许多问候会。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,延斯

    听得好。 我同意3.3V 电源需要处于活动状态才能使此电源顺序正常工作,因为如果不是,PG 针脚将没有良好的电压来向上拉并继续加电顺序。

    此致,

    尼克