This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:请提供有关 TPS2121的双电源开关和 SOMT 问题的电路

Guru**** 2767075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069106/tps2121-please-provide-a-circuit-for-dual-power-switching-and-somt-questions-about-tps2121

部件号:TPS2121
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好:
我现在需要具有以下要求的双电源切换电路:
1电源的第一个连接段具有优先级(无论哪个端口)
2需要能够设置电源开关阈值电压
3当电源端子的电压低于开关阈值电压时,电源将自动切换到另一端子,切换时间不超过20 us
4需要能够通过外部 MCU 控制手动切换电源端口。
5正常电源电压为12~17V,稳态电流不超过0.5A
6支持热插拔,或者可以添加外部热插拔管理电路
7具有电源状态输出

现在我已经用 TPS2121做了一个测试板,但我还没有完成测试。 现在我发现,当电源端口由外部 CP2引脚控制时为2平方英寸,当2平方英寸的电源被拔下时,输出电压将下降到极低的电压,这将导致后期系统断电重置。

打扰一下:
1我的请求是否有计划?
2 TPS2121的此问题是否为常见问题? 有办法解决这个问题吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好,

    TPS2121能够实现快速切换。 我们将切换时间定义为没有输入连接到输出的时间。 您是否有一个波形来描述您所看到的此事件? 我们希望在第一个范围内看到 PR1,CP2,VOUT 和 ST,在第二个范围内看到 VIN1,VIN2,VOUT 和 IOUT。 另请提供示意图。 请注意,如果您要从较高的电压切换到较低的电压,设备将等待输出在较低的电压水平下放电,然后再完成连接,以避免电流回流。  

    其次,您似乎正在使用 CP2引脚执行手动切换。CP2电压必须很高,才能快速切换工作,因此我建议您用 PR1在外部控制器之间切换输入。 TPS2121和 PowerMUX 总体上没有任何热插拔保护,但我建议在输入上使用钳位二极管,以避免热插拔事件期间出现任何电压峰值。

    第三,我建议使用滞后,以避免在切换期间在输入之间发生任何类型的跳跃

    有关无缝切换的更多信息,我建议您查看以下常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023453/faq-tps2121-how-do-i-achieve-a-seamless-power-switchover-using-ti-s-power-mux-devices

    谢谢,

    Shreyas