This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:我可以用 bq24072替换 BQ24074吗?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074, BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069119/bq24072-can-i-replace-bq24074-with-bq24072

部件号:bq24072
线程中讨论的其他部件:BQ24074

您好,

客户正在使用 BQ24074。

由于交货日期问题,我希望更改为 bq24072。

这两种产品的引脚15功能有区别,但我们认为它们可以更换。

使用从 BQ24074原理图到 bq24072的更改时,请检查是否有任何问题。

e2e.ti.com/.../BQ24074_5F00_Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,BQ24074可以替换为 bq24072。 请注意,输出电压调节将不同(电池跟踪而不是固定的4.4V),端接电流在 bq24072上不可配置(将是 ICHG 的10%)。 与 ITERM 引脚不同,将有一个端接禁用(TD)引脚,当拉低电压时,该引脚将启用充电器端接;如果拉高电压,则会禁用端接。

    我认为原理图没有问题,因此切换 IC 时不会出现问题。

    此致,

    安东尼·范