This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61390:电流镜和测量 MicroAmp 系列电流的用途

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61390, ACF2101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067859/tps61390-purpose-of-current-mirror-and-measuring-current-in-the-microamp-range

部件号:TPS61390
“线程: ACF2101”中讨论的其它部件

TPS61390内置了电流镜。  您可以在两个电流镜之间进行选择,并在一段时间内对连接到后视镜的电阻器处的电压进行采样,并在采样后的某个时间读回该电压乘以4。   

当前后视镜的偏置电流约为20uA。   

 为了使这在 APD 或 MPPC 中有用,偏置电流必须在 µA Ω 范围内。  这是否是使用 MPPCs/apds 的正常方法?  对于低光级,我认为如果偏置电流在 NA 范围内,您可以获得灵敏度。或者,如果偏置电流在 NA 范围内,则可以获得灵敏度。这样,我们就可以在取样光源时对脉冲进行计数,并将暗脉冲计数与脉冲计数进行比较。  对于更大的信号,我们使用 TI ACF2101交换集成器进行集成。  在我现在正在进行的测试中,我使用了一个10,000 pF 集成盖,用于2秒,来测量 NA 系列中的电流。   

 µA Ω 范围内的偏置电流在什么情况下?

几年前  谈到 了测量 Mon 引脚电压的问题,没有使用内部4x 电压放大器。   

  回答我的问题时谈到了这个问题,但我们从未了解我们为什么要测量 µA Ω 范围内的电流。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,查尔斯,

    IBIAS 为20uA,且始终为 uA 范围(最小15uA,最大25uA)。 它是电流镜像本身的偏置电流,与 APD 无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我对我粘贴的上述数据表摘录的理解是,偏置电流的20µA Ω 通过连接到 Mon 引脚的电阻器,电压被放大,并显示为总电流的一部分。 我们必须减去偏置电流才能找到 APD 电流。  如果偏置电流为15 25µA,则无法测量 APD 电流的 NAS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,查尔斯,

    是的,如果您想测量 NA APD 电流,那么它的准确性就会大大降低。 此功能主要用于高电流。 当 APD 电流为0时,您可以测量 Mon 引脚上的电压,并将此电压用作偏移量,以计算流经 APD 的电流。 为什么您需要准确的 NA 电平电流感应?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="457089" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1067859/tps61390——电流的目的——镜像和测量——微流范围内的电流/3953148#3953148]NA 您为什么需要准确的电流电平?  [/引用]

    我们使用它来检测少量光线。 我正在尝试不同的偏压。  偏置电压越高,电流越暗,但雪崩效应带来的增益也就越大。   

    您是否知道反向偏置电流(暗电流)在微安中的有用检测模式?  我的想法是如果我有这样高的电流,我最好使用一个传统光电二极管(非雪崩)和一个敏感探测器。   

    您是否在微安范围内处理过偏置电流的 APD 或 MPPC 项目?  我是 apds/mpPC 的新手,想知道某些应用中高偏置电流的优势。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,查尔斯,

    对于纳米级暗电流,TPS61390无法准确采样,但 对于微安范围内的电流,设备可以正常工作。 数据表中的偏置电流实际上是电流镜像的偏置电流,这与您提到的概念不同,因为它不会在 APD 中流动。 很抱歉,我们现在没有这么小电流的解决方案,也许您可以尝试放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="457089" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1067859/tps61390电流-镜向和测量-微放大器范围内的电流/3954672#3954672]APD 中的电流偏差,因为您在当前数据表中实际上不会与当前的电流偏差相同。 [/引用]

    我不应该用同一个词有两个含义。  我指的是 APD 暗电流。  我当时说,APD 中的暗电流必须大于等于后视镜电路中的偏置电流才能可靠地测量。  在20µA 实验中,APD 暗电流为<<μ A。   

    [引用 userid="457089" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1067859/tps61390电流-镜向和测量-微放大器范围内的电流/3954672#3954672"]您可以尝试使用放大器[引用/

    我们与 ACF2101BU 集成商取得了良好的成果。  我只是想知道是否有人知道您想要测量 µA Ω 范围内的 APD 电流的应用类型。