This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:并联电荷/放电 FET 组合的电路图

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069049/bq76942-circuit-diagram-for-parallel-charge-discharge-fet-combination

部件号:BQ76942

TI 是否具有在电池管理电路上并行使用充电和放电 FET 的参考设计? 我正在使用 BQ76942,我正在质疑我的实施是否符合 FET 的来源偏置。 类似的高压侧泵式 FET 设计的参考原理图将有助于替代精确的参考设计。  

感谢你能抽出时间

理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,理查德,

    您是否意味着并行具有多个 FET,或者具有不同的充电/放电路径?

    我们没有使用 BQ76942的参考设计,但是我们有一份关于这些主题的应用报告,请参阅 带有 BQ769x2电池监视器 的多个 FET 文档。 如果您的充电/放电路径不同,您可以通过 BQ769x2电池监视器 应用程序报告查看我们的平行路径。

    请告诉我们这是否是您的意思。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答,我指的是单独的充电/放电路径。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,理查德,

    然后 ,BQ769x2电池监视器 应用程序报告的并行路径对您有用!

    它显示了阻塞漏电流和波形数据的示例电路和方法。

    如果您有任何具体问题,请告诉我们。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的路易斯,这正是我所寻找的——非常感谢你的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的路易斯:

     有一个问题的线索是如何处理并行案例中的 BREG /Regin 连接。 在系列案例中, 它由充电和放电 MOSFET 的电源供电,但在并联外壳中。这不起作用。我应该将其连接到系统的包装输出端或电池端吗?我想确保调节器提供电流,无论充电还是放电 但我希望电脑控制器关闭。 系列配置工作正常,但我看不到并行案例中的解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,理查德,

    您可以将其直接连接到电池组的顶部。 设备关机时,电脑控制器将关闭。

    此外,还将一个10莫姆电阻器从 BREG 引脚添加到 VSS,以避免在关机过程中出现任何泄漏电流。    我们在数据表的第16.2.2节详细设计流程中建议这样做。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门